쿠키에 관한 정보

쿠키
SKF 웹 사이트에서는 쿠키를 사용합니다. 쿠키는 웹 사이트에서 사용자의 브라우저로 보낸 다음, 사용자 시스템에 저장할 수 있는 데이터 요소입니다. SKF는 쿠키를 사용하여 SKF 웹 사이트의 정보를 웹 사이트 방문자의 기본 설정(예: 국가 및 언어 선택 사항)에 가능한 한 가깝게 맞춰 조정합니다. 또한, 쿠키는 웹 사이트에서 방문자가 다시 방문할 때 제공할 정보를 맞춤형으로 설정하는 데 도움이 됩니다. 사용자가 이 웹 사이트에 등록한 경우, 사용자 이름과 같은 항목이 쿠키를 통해 저장될 수 있습니다.

SKF 쿠키
SKF의 웹 사이트에서는 임시 쿠키와 영구 쿠키를 모두 사용합니다. 임시 쿠키는 본 웹 사이트에서 사용자 세션 수명 내에만 메모리에 유지되는 쿠키를 말합니다. 이 쿠키는 최종 사용자의 시스템에 영구 보존되지 않습니다.

SKF 웹 사이트는 영구 쿠키를 통해 사용자가 SKF 웹 사이트를 다시 방문할 때마다 특정 사용자를 인식할 수 있고, 이전 방문 중에 지정했던 설정 정보가 그대로 인식되므로 웹 사이트를 방문할 때마다 다시 설정할 필요가 없습니다. 영구 쿠키는 클라이언트 시스템(하드 드라이브 또는 기타 장치)에 영구 저장되고, 이런 쿠키의 수명은 단 몇 초에서 몇 년까지 그 범위가 넓습니다. SKF 웹 사이트에서 영구 쿠키를 사용하는 예로는 국가/언어 선택 사항을 기억하고, 통계 수집을 지원하고, 사용자가 온라인 설문 조사에 이미 응한 경우 이 내용을 기억하는 것 등이 있습니다.

옵션
SKF 웹 사이트의 쿠키를 허용하지 않으려면 다음과 같이 하면 됩니다. 웹 사이트에서 나가거나, 쿠키를 받을 때 이를 사용자에게 알리거나(쿠키 허용 여부를 결정할 수 있음) 쿠키의 범주를 전부 또는 일부 차단하도록 브라우저를 구성합니다. 브라우저에서 이전에 저장된 쿠키를 삭제할 수도 있습니다. 쿠키 처리 방법의 설정에 관한 정보는 브라우저의 도움말을 참조하십시오. 브라우저에서 쿠키 사용을 허용하는 설정을 해제했더라도 SKF의 웹 사이트에서 사용 가능한 대부분의 섹션을 방문할 수 있습니다.

SKF logo