카레이싱

레이스 승리
SKF Racing 로고
SKF는 거의 100년간 카레이싱 분야에 몸담아 왔습니다. 최상위 클래스의 카레이싱보다 더 치열하고 엄격한 테스트 환경이 필요한 경우는 드뭅니다. SKF는 전 세계 카레이싱 고객과 장비 제조업체에 엔지니어링 솔루션을 제공하고 있습니다. 카레이싱 분야는 새로운 설계, 기법 및 아이디어를 바로 입증할 수 있는 테스트의 장을 제공합니다. SKF Racing은 세계 카레이싱 시장에서 가장 까다롭고 권위 있는 제조업체를 위해 개발된 맞춤화된 프로젝트를 수행합니다. SKF의 기술은 롤러 베어링 중앙 크랭크축 서포트를 사용하는 1930년대의 클래식 블루 부가티에서 오늘날의 세련되고 고도로 복잡한 그랑프리 규격 차량에 이르기까지 다양한 기어박스, 캠축 회전 및 바퀴에 적용되어 왔습니다. 그랑프리 자동차 및 카트 레이싱, 트럭 및 이륜차 레이싱, 북미의 NASCAR의 트랙 레이싱 등에서 SKF 제품을 볼 수 있습니다. 레이싱 유닛은 공식 공급자인 Scuderia Ferrari와 F1 및 다음과 같은 기타 여러 시리즈의 중요 팀에 기술적 지원을 제공합니다. Moto Gp와 Granturismo 챔피언십의 Ducati Corse, 미국 NASCAR 챔피언십의 Penske Racing.
SKF는 2012년부터 시작된 Penske Racing 팀과의 새로운 파트너십을 통해 NASCAR와 IndyCar 시리즈의 가장 어려운 환경에서도 제품을 테스트할 수 있게 되었습니다.

SKF Racing - 움직이는 혁신.

적용 분야마다 자체 요구사항이 있습니다.

여기를 클릭하면 적용 분야별 요구사항을 충족하는 솔루션에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 현재 이 정보는 영어로만 제공됩니다.
SKF logo