트럭, 트레일러 및 버스

안정성, 지속 가능성 및 수익성을 증대하고 싶으십니까? SKF 휠 엔드가 100만km 이상의 내구수명을 제공합니다.

올라가는 연료 비용, 도로 이용료, 운전자 및 숙련된 기술자의 인건비 때문에 운송업체 소유자는 수익성 유지를 위해 운영의 모든 영역에서 효율성을 모색해야 함을 알고 있습니다. 운송 운영업체가 차량의 가동시간을 늘리고 총 소유 비용(TCO)을 낮추어야 하는 당위성은 트럭, 트레일러 및 버스 제조업체에 도전과 기회를 동시에 제시합니다. 제조업체는 소유자 및 운영업체가 중요한 문제인 안정성, 효율성 및 안전성을 해결하도록 지원함으로써 시장 주도권을 확보하고 노력에 대한 보상으로 고객 충성도를 얻게 됩니다. 당연히 운송업체는 수익 손실과 때로는 고객 상실로도 이어질 수 있는 촉박한 납품 일정을 맞추고, 유지보수 비용을 낮추며, 예기치 않은 고장을 방지하도록 지원하는 제조업체를 선호합니다. 신뢰할 수 있는 기술 파트너의 자원을 이용하는 능력은 제조업체와 1계층 공급업체가 경쟁적인 산업계의 가중되는 과제를 해결하는 데 더욱 중요해지고 있습니다.

SKF의 지원

SKF는 유수의 트럭 및 트레일러 제조업체 및 이들의 부품 공급업체와 수십 년간 쌓아 온 긴밀한 협력을 통해 해당 산업을 주도하는 문제에 대해 이해하고 있습니다. 이러한 이해는 세계적으로 운영되는 운송업체에 서비스를 의뢰하면서 얻게 된 경험을 통해서 풍부해졌으며, 이는 SKF Logistics Services의 중추를 이루고 있습니다. SKF 베어링은 트럭 산업의 태동 이후 엔진, 기어박스, 동력전달장치 및 휠 엔드의 성능에 대한 중요한 표준을 수립해 왔습니다. SKF는 부품의 내구수명 기대치를 재정의한 규격화된 트럭 허브에서 고급 씰링 시스템에 이르는 업계 최초의 여러 제품을 만든 선구자였습니다. SKF는 시스템 접근법을 활용하여 설계에서 고객이 발전하는 기술의 최선봉에 설 수 있게 지원합니다.

적용 분야마다 자체 요구사항이 있습니다.

여기를 클릭하면 적용 분야별 요구사항을 충족하는 솔루션에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 현재 이 정보는 영어로만 제공됩니다.
SKF logo