혁신적인 솔루션으로 지속 가능한 이동성 추구

SKF는 고급 기술과 100년 이상 쌓아 온 공학적 지식을 사용하여 비용 효율적 솔루션에 적합한 성능을 달성합니다. 여기서 시장 요구사항과 환경 문제 사이의 간극을 좁히는 방법 중 일부를 살펴보겠습니다.

SKF는 모션 공학에 관한 종합적 지식을 기반으로 차별화하고 지속 가능한 솔루션으로 자동차 산업에 이바지할 수 있습니다.

세계적으로 증가 추세에 있는 에너지 수요는 여전히 주로 화석 연료를 연소하는 것으로 해결하고 있으며, 그 결과 우리가 잘 알고 있듯이 대기 중에 이산화탄소(CO2)가 급증하고 있습니다. 이런 맥락에서 볼 때 에너지 전환에서 결정적인 역할을 하는 것은 효율성입니다. 기계적 효율성을 개선하는 방법, 특히 마찰 손실률 문제에서, SKF는 혁신적인 베어링과 씰 솔루션 개발을 통해 이바지하고 있습니다.

SKF는 마찰과 중량을 줄이고, 지능형 기능의 센서를 통합하며, 파워트레인을 최적화하고, 구성 요소를 모듈과 장치에 통합하여 크기를 줄이고 조립을 단순화하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 모든 것의 목표는 차량별로 적합한 성능을 내는 솔루션을 고객에 맞게 맞춤화하는 것입니다. 


SKF는 베어링 및 장치, 씰, 윤활 시스템, 메카트로닉스와 같은 제품 영역은 물론 서비스 영역에서도 공학적 지식을 결합하여 지속 가능한 솔루션을 창출합니다.


엔지니어링 파트너
자동차 업계에서 가능한 한 혁신적이고 효율적이려면 적합한 혁신 기업과 파트너십을 확립하는 것 역시 중요합니다. SKF는 트랜스미션 기술 분야에서 외부의 공학 회사와 개발 프로젝트를 수행하고 있습니다. 또 다른 예로, SKF는 2011년 Volvo Car Corporation & Volvo Group과 함께 플라이휠 양산 체제의 타당성을 평가하는 프로젝트를 착수했습니다. 플라이휠 KERS(운동 에너지 복구 시스템)는 최대 20%의 연료 절감에 기여하며, 그 결과 상당한 CO2 배출량 감소가 가능해집니다. 오늘날 SKF는 플라이휠 시스템에 중요한 구성 요소를 제공하며 이 시스템을 산업화하는 방법에 관한 지식을 적용합니다.

SKF Automotive의 제품 및 시스템 개발 부문 이사인 Edward Holweg는 "SKF는 언제나 산업 요구사항을 지원하기 위해 새로운 솔루션에 필요한 노력과 지식을 통합하는 적합한 전문성을 추구하고 있습니다."라고 언급하면서,
"성공하기 위해서는 고객의 요구를 주의 깊게 경청해야 합니다. 우리가 향하는 곳을 알아야 고객의 아이디어가 차량의 성능 향상과 환경에 대한 부정적인 영향을 줄이는 데 이바지하는 솔루션을 제안할 수 있습니다. 이러한 집중이 바로 SKF 정신의 핵심입니다."라고 덧붙입니다.


제품 개발
SKF는 자동차 제조업체가 다음을 비롯한 몇몇 중요한 비즈니스 문제의 해결을 지원하는 제품을 개발하고 솔루션을 제공합니다.

  • 차량의 하이브리드화 및 전기 자동차화
  • 중량 및 마찰 감소
  • 트랜스미션 기술 및 효율성
  • 엔진 크기 축소와 기능 강화
  • 엔진 관리


이러한 중점 영역에서 가능한 솔루션을 찾아왔습니다. 이러한 몇 안 되는 솔루션에는 다음과 같은 기능이 포함됩니다.


지능형 기능의 센서 통합
SKF는 적용 제품과 시스템이 최고의 정확성과 신뢰성을 바탕으로 성능을 낼 수 있도록 베어링 및 씰과 센서를 통합하여 다양한 기능을 실현합니다. 이러한 솔루션은 에너지 효율성에도 매우 크게 기여합니다.
SKF는 몇 년 전 스톱-스타트 시스템 기능 작동에 필요한 HEV(하이브리드 차량)용 솔루션인 SKF 로터 포지셔닝 베어링과 SKF 전류 센서 베어링 장치를 출시했습니다. 스톱-스타트 시스템은 도심 주행 시 잦은 정차와 출발을 하는 엔진에 대해 CO2와 연료를 최대 15%까지 절감하는 데 이바지합니다.
2011년 SKF는 이륜차용 스톱 스타트 솔루션을 도입했으며, 이제 완전한 시스템인 SKF StopGo를 제공함으로써 한 단계 더 발전하게 되었습니다. 이 솔루션을 통해 6~8%의 연료 절감을 달성할 수 있습니다.

EV(전기 차량)의 수는 날로 증가 추세에 있습니다. 이 분야에 대한 SKF의 최근 개발은 견인 모터의 출력 밀도와 에너지 효율 향상에 집중하고 있습니다. 그러한 제품은 EV 주행 연비를 높이는 데에도 기여할 것입니다. SKF는 최근 이 분야에서 Paris Autolib와 함께 자동차 렌탈 프로그램에 전기 자동차를 공급하는 프랑스 기업인 Bollore와 비즈니스 파트너십을 발표하였습니다. 이 프로그램은 2011년 12월에 시작되었고, SKF는 안정성과 최고의 주행 연비를 달성할 수 있도록 전류와 다른 조건에 대해 뛰어난 내구성을 갖는 소재로 구성된 다양한 베어링을 제공합니다.
여러 정부와 시 당국에서는 시내 교통의 CO2 배출량을 줄이기 위한 해결책으로서 EV 보급 운동을 전개하고 있습니다. Paris Autolib는 파리 시민에게 오늘날의 표준 대중교통에 대해 단순하고 지속 가능한 대안을 제공하고자 했습니다. 이와 유사한 또 다른 운동도 뒤이어 전개될 것이 확실합니다.


파워트레인의 최적화
파워트레인을 최적화하려면 마찰과 중량을 줄이고, 지능적으로 더 많이 제어하는 센서를 추가하며, 이러한 적용에서 성능을 향상하기 위한 대체 기술을 모색할 수 있어야 합니다. 이러한 제품이 성능을 내는 데 필요한 환경은 종종 폭넓은 온도 차이, 다양한 유체, 고속, 극한의 압력 등에 직면하게 됩니다.

예를 들어, SKF는 DCT(이중 클러치 트랜스미션)가 늘어남에 따라 DCT의 부품에 필요한 고온과 하중 조건을 견디는 능력을 갖춘 소형의 경량 제품을 개발했습니다. SKF 이중 클러치 베어링 세트와 클러치는 ACBB가 트랜스미션의 내구수명 연장 지원을 도와줍니다. DCT는 CO2 배출량 감소에 기여하는 주 트랜스미션 중 하나입니다.
SKF의 베어링과 씰로 구성된 에너지 효율적인 동력전달장치 포트폴리오는 마찰과 중량을 줄이고 트랜스미션의 최적화를 실현하도록 개발되었습니다. SKF가 수행한 평가 결과에 따르면 표준 베어링 몇 개를 에너지 효율적이고 스마트한 소형 통합 솔루션으로 대체할 경우 표준 제품에 비해 8g/km의 CO2 배출량 감소가 가능합니다. 이 결과는 정상적인 유럽 주행 사이클과 중형 자동차를 기반으로 합니다. CO2 배출량의 추가 감소를 위한 개발이 계속 진행되고 있습니다.

엔진 기능 강화 기술에 대한 늘어나는 수요와 함께 볼 베어링은 현재의 플레인 베어링을 대체하여 효율성을 향상할 수 있습니다. SKF 터보차저 볼 베어링 장치는 쉽게 장착할 수 있는 견고한 장치로 최대 2%의 연료 절감과 최대 3%의 CO2 배출량 감소를 실현합니다.
마찰 감소는 엔진 효율성과 더불어 고온 고압을 견디고 고성능의 내구성을 갖춘 솔루션의 관건입니다. 엔진에는 많은 씰이 있는데 SKF의 최신 씰 중 하나는 표준 씰에 비해 마찰을 55%나 줄여주는 SKF 저마찰 엔진 씰입니다.


평가 및 시뮬레이션
평가와 시뮬레이션을 통한 가치와 성능 입증은 특정 솔루션을 결정할 때 중요한 참고가 됩니다. SKF 차량 환경 성능 시뮬레이터는 제안된 솔루션이 배출하게 될 CO2 값을 고객에게 보여주도록 SKF 엔지니어를 지원하기 위해 설계되었습니다. SKF는 마찰과 중량의 감소량을 평가하고 실제 수치로 해석하여 완성 차량의 실제 CO2 배출량 감소치를 보여줄 수 있습니다.


SKF 배려
미래는 그 어느 때보다 강력한 시험대에 놓여 있습니다. 지속 가능한 세상을 위한 혁신적 솔루션을 개발하여 변화를 가져오는 것이 바로 SKF가 존재하는 이유입니다. 배려는 이 모든 것의 출발점입니다. 필요한 것은 지식과 추진력입니다. 더 깨끗한 세상이란 SKF가 지향하는 목표입니다.


SKF - 지식 공학의 힘

SKF 정보:
지식 공학 기업인 SKF는 전 세계 고객과의 파트너십을 통해 기술 솔루션, 유지보수 및 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅 및 교육을 제공합니다. SKF는 130여 개국에 지사를 두고 있으며 전 세계적으로 15,000개 대리점 파트너와 함께 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템, 서비스를 공급하는 선도 기업입니다. 2011년 연간 매출은 662억 스웨덴 크로나(SEK)이며 직원 수는 46,039명에 달합니다.


연락처 상세정보
Edward Holweg
이사, 제품 및 시스템 개발
SKF Automotive
+46 31 337 21 44
Edward.holweg@skf.com
www.skf.com


SKF logo