SKF, EWEA 2012에서 새로운 SKF 노틸러스 베어링 출시

SKF는 4월 16~19일 코펜하겐에서 개최된 연례 EWEA 콘퍼런스의 전시업체이자 연설 부분을 담당한 기업 중 하나였습니다. 올해 SKF는 이 행사에서 더욱 다양해진 SKF 노틸러스 베어링을 출시하는 기회를 가졌습니다. 무역 박람회도 함께 열렸던 본 콘퍼런스는 유럽의 풍력 에너지 산업에 대해 나눌 수 있는 주요 만남의 장이었습니다.

EWEA(European Wind Energy Association) 2012
EWEA, European Wind Energy Association, 2012
SKF 노틸러스 베어링은 설계자가 솔루션을 맞춤화하는 다양한 터빈과 가능성을 개발할 수 있는 여지를 제공합니다. 늘어난 맞춤화 기능을 통해 시장이 요구하는 바와 일치하게 서비스 간격이 길어지고 안정성이 향상됩니다.

월요일 오후 SKF 부스에서 있었던 발표회에 고객과 기자들이 참석하도록 초대되었습니다. 많은 사람이 참석하여 SI 재생 가능 에너지 이사인 Kent Viitanen이 SKF 노틸러스 모델을 공개하고 시장의 요구사항과 신제품의 이점에 대해 발표하는 것을 보고 들었습니다. 비즈니스 개발 엔지니어 겸 제품 확장 프로젝트 관리자인 Andreas Urban은 SKF 노틸러스의 새로운 기능과 새로운 솔루션이 고객과의 긴밀한 협력을 통해 어떻게 개발되었는지 설명했습니다.

사실상 일부 고객은 새로운 SKF 노틸러스를 이미 사용하기 시작했습니다.
Kent Viitanen은 "반응은 매우 긍정적이었습니다. 시장에서는 더 크고 더욱 까다로운 터빈을 요구하고 있으며 새로운 SKF 노틸러스가 그러한 요구를 충족하고 있습니다."라고 말합니다.

SKF는 풍력 에너지 산업의 대형 제품 및 서비스 포트폴리오를 보유하고 있으며 전체 수명 주기를 지원하는 제품과 서비스를 제공할 수 있습니다.
"에너지 필요성은 계속해서 증가할 것입니다. 풍력은 오늘날 가장 경쟁력 있는 재생 가능 대체 에너지이기 때문에 풍력 에너지 시장의 장래는 밝다고 확신합니다." Kent Viitanen의 말입니다.
SKF logo