iPad에서 Evolution 잡지 읽기

Evolution iPad
iPad의 Evolution 잡지

디지털 세상은 빠르게 발전하고 있으며 통신 툴은 이와 밀접한 관련이 있습니다. SKF는 지난 몇 개월간 여러 앱들을 출시하였으며, 이를 통해 사이버 공간에서 국제 비즈니스 및 기술 잡지인 Evolution에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.


올해 첫 번째 호부터 iPad 앱으로 Evolution 영문판을 보실 수 있습니다. App Store에 있는 여러 SKF 앱 중에서 찾아보십시오. iPad 태블릿으로 쉽게 다운로드할 수 있습니다.


이 잡지의 웹 버전인 Evolution Online은 새로운 웹 툴을 사용하여 레이아웃을 개선했으며 탐색 기능이 대폭 향상되었습니다. 여기에서 추가 링크와 SKF 연락처 정보도 찾아볼 수 있습니다. iPad 앱에서처럼 기사에 딸린 추가 동영상도 찾을 수 있습니다.


또한, Evolution Online 디지털 뉴스레터의 디자인이 업그레이드되었으며 이제 여러 다양한 메일 클라이언트를 지원합니다. Evolution Online을 통해 구독할 수 있으며 인쇄판 잡지의 무료 구독도 신청할 수 있습니다. 인쇄판 잡지는 12개 언어 버전으로 제공되지만, 뉴스레터와 Evolution Online은 8개 언어 버전으로만 이용할 수 있습니다. 스마트폰의 경우 SKF는 Evolution Online 사이트를 검색할 때 손쉽게 탐색할 수 있는 형식을 제공하는 모바일 브라우저를 개발했습니다.

SKF logo