SKF, 오토바이계의 "근본적인 변화" 지속

지난 주말 이탈리아 이몰라에서 있었던 ASI 모터크로스 쇼에서 1955~1965년 세계 모터크로스 대회를 석권한 위대한 스웨덴 출신 챔피언 5명에게 기념패가 수여되었습니다.

Bill Nilsson, Sten Lundin, Rolf Tibblin, Torsten Hallman, Gunnar Johansson에게 세계적으로 위대한 오토바이 역사를 만들고 지속해 온 스웨덴의 오토바이 브랜드인 Husqvarna, Lito 및 Monark에 대한 충실한 지지를 기리기 위해 SKF 기념패가 수여되었습니다.

이 행사는 5월 25~27일 이탈리아 이몰라(볼로냐 근처)에서 열렸던 ASI 모토크로스 쇼 폐회에 맞춰 거행되었습니다. 이 새로운 행사는 이몰라의 역사적인 오토바이 경기장에서 열렸으며, 이 경기장은 이탈리아의 모터크로스가 태동했고 1948년과 1965년에 유럽 및 세계 챔피언십이 개최되었던 장소이기도 합니다.

SKF는 100년 이상 동안 전 세계의 오토바이 경주 및 경기 대회에 참여하여 모든 공학적 지식과 가장 정교한 기술 솔루션을 경기장에 적용해 왔습니다. 이러한 적용의 실제 사례로는 현재 시중에 나와 있는 오토바이의 포크 씰과 같은 오프로드 분야를 위한 새로운 고성능 제품을 들 수 있습니다.







SKF logo