SKF 엔지니어링 컨설팅 서비스

SKF 지식을 활용한 설계 성능의 최적화

높은 출력 밀도의 새로운 기어박스 개발, 시장의 증가하는 요구 사항을 충족하기 위한 기존 가스 터빈의 개선 또는 높은 비용 대비 kW 비율의 완전히 새로운 세대의 윈드 터빈 설계 등, 개발 프로젝트의 범위는 무궁무진합니다. 급속한 국제화로 기술 개발이 그 어느 때보다 중요해지고 있으며, 혁신적인 솔루션과 높아진 품질 및 성능을 갖추어야만 기계의 경쟁력을 높게 유지하고 고객의 핵심 가치에 이바지할 수 있습니다.

기술 개발 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위해서는 흔히 고급 계산 전문가와 소재 전문가 등이 보유한 높은 수준의 다양한 지식이 필요합니다. 이러한 역량은 고객사에서 항상 보유할 수 있는 것은 아닙니다.

고객의 지식 공학 파트너

모든 유형의 기계와 산업에서 100년 이상의 경험을 쌓아 온 SKF는 세계 굴지의 베어링 공급업체로 잘 알려져 있습니다. 하지만 SKF는 비단 베어링뿐만이 아닌 더 많은 것을 공급하고 있습니다.

SKF 공학 컨설팅 서비스는 재료 공학, 윤활 및 마찰 공학에 관한 다양한 지식을 바탕으로 SKF의 고유한 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 새로운 설계 검증을 지원할 수 있는 경험 많은 엔지니어와 프로젝트 리더를 보유하고 있습니다. SKF는 SKF 전문가와 전 세계의 최첨단 SKF 실험실 및 연구 센터와 함께 긴밀하게 작업하고 있습니다. DFSS(Design for Six Sigma)의 입증된 프로세스를 적용하여 견고한 솔루션을 신속하게 개발할 수 있도록 지원합니다. SKF는 고객의 요구별로 맞춤 제작된 솔루션에 적절한 SKF 지식, 경험, 장비를 통합하고 제품 전체 수명 주기 내내 지원할 수 있습니다.

SKF 공학 컨설팅 서비스는 고객이 다음과 같이 수행할 수 있도록 지원합니다.
  • 설계의 품질과 성능 최적화
  • 신속한 설계 검증 및 전문적인 테스트를 통한 출시 시간 단축
  • 베어링과 기계 장애의 근본 원인 발견

대부분의 SKF 작업은 현지의 소기업에서 잘 알려진 산업 선도업체에 이르는 다양한 재구매 고객을 위해 수행됩니다.

연락처

SKF 공학 컨설팅 서비스는 국제적으로 운영되고 있으며 중국, 독일, 인도, 이탈리아, 미국, 스웨덴, 프랑스, 네덜란드에 팀을 두고 있습니다. 현지 판매 담당자 또는 적용 엔지니어에 문의하거나 이 페이지의 오른쪽 위에 있는 연락처 버튼을 사용하여 직접 문의하시기 바랍니다.

서비스 정보

아래의 링크는 영어로만 제공되는 정보로 이동합니다.
SKF logo