SKF Capacitación 2016

Mejore el conocimiento para aumentar la fiabilidad

Hoy en día los fabricantes se encuentran bajo una gran presión para ofrecer la mejor calidad al menor costo posible. Para alcanzar ese objetivo es fundamental lograr la máxima fiabilidad de la maquinaria a través del conocimiento y la formación.

Los cursos SKF son impartidos y elaborados por nuestros profesionales especializados en tareas técnicas específicas, como montaje y desmontaje de rodamientos, análisis de vibraciones, alineaciones complejas, gestión del mantenimiento y soporte técnico a nuestros clientes. De esta forma, SKF facilita los conocimientos teóricos adecuados, ejemplos reales y prácticas aportando métodos, experiencia y saber hacer. Durante los cursos, que se pueden impartir en las instalaciones de SKF o en las instalaciones del cliente, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y contactar con los  especialistas de SKF, pudiendo compartir y consultar aspectos o situaciones técnicas.

Calendario de Cursos

SKF logo