Historia

SKF es una organización internacional que opera en más de 130 países con 100 fábricas alrededor del mundo, abarcando con sus productos prácticamente los mercados de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia y África. La sede del grupo es en Suecia y es la marca líder en el mercado de rodamientos.

Ubicada en la Ciudad de Puebla y con un área de 42 209 m2 de construcción, la planta SKF está especializada en la fabricación de rodamientos de bolas, soportes unitarios de tipo Y y rodamientos de rodillos cónicos. La mayor parte de su producción es exportada. La empresa cuenta con las certificaciones de calidad: ISO 9001, QS 9000, ISO 9002 e ISO 14001, lo cual le permite competir con éxito en los mercados internacionales.

SKF cuenta con líneas de producción capaces de ofrecer a escala mundial un rango completo de rodamientos Y, soportes y chumaceras. También se producen rodamientos para requerimientos especiales de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

Cada producto que sale de nuestra planta está especialmente diseñado para garantizar el buen desempeño de la maquinaria donde se utilice y en la medida de lo posible, aumentar su productividad en casi todo tipo de industria.
SKF logo