Almacenamiento

Contamos con:

  • 3 Almacenes en la Ciudad de Puebla (5,092 + 2,042 + 2043 = 9,177 m2)
  • 1 Almacén en la Ciudad de Guadalajara (4,645 m2)

  

Todos ellos se encuentran en excelente ubicación, con fácil acceso a las rutas de comunicación y cerca de los Aeropuertos Internacionales de Puebla, de la Ciudad de México, de la Aduana de Veracruz y de la Aduana de Manzanillo.

Los servicios de Almacenamiento que ofrecemos son:

•   Almacenamiento

 •   Surtido

•    Empaque

•    Embalaje

•    Carga de material

•    Administración de Inventarios

•    Crossdocking

 

 

 

 

De click aquí para conocer más acerca de los Servicios Logísticos del Grupo SKF www.skflogisticsservices.com

SKF logo