Rigidez

La rigidez de un rodamiento se caracteriza por la magnitud de la deformación elástica (deflexión) del rodamiento bajo una carga. Por lo general, esta deformación es muy pequeña y puede ser ignorada. Sin embargo, en aplicaciones como los husillos de las maquinas herramientas o en disposiciones de rodamientos en engranajes, la rigidez es un factor importante.
Debido a las condiciones de contacto entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura, los rodamientos de rodillos, como los rodamientos de rodillos cilíndricos (figura 1) o de rodillos cónicos (figura 2) tienen un grado mayor de rigidez que los rodamientos de bolas. La rigidez del rodamiento puede aumentarse aún más aplicando una precarga (→ Precarga de rodamientos).
SKF logo