Juego interno del rodamiento

El juego interno del rodamiento (fig. 1) se define como la distancia total que se puede desplazar un aro con respecto al otro en dirección radial (juego radial interno) o en dirección axial (juego axial interno).
Se debe distinguir entre el juego interno inicial del rodamiento antes del montaje y el juego interno de funcionamiento, que corresponde a un rodamiento en funcionamiento que ha alcanzado una temperatura estable.
En casi todas las aplicaciones, el juego inicial de un rodamiento es mayor que su juego de funcionamiento. La diferencia puede atribuirse a la necesidad de un ajuste de interferencia en el eje o en el soporte, así como a la expansión térmica de los aros del rodamiento y de los componentes de contacto.
Es extremadamente importante que exista un juego interno suficiente en los rodamientos durante su funcionamiento para que el rodamiento funcione de manera satisfactoria. Como regla general, los rodamientos de bolas deben tener un juego de funcionamiento (o precarga) prácticamente nulo. Por otra parte, los rodamientos de rodillos cilíndricos, de agujas, de rodillos a rótula y de rodillos toroidales CARB deben tener siempre cierto juego residual (radial) durante su funcionamiento, por más pequeño que sea. Esto mismo se aplica a los rodamientos de rodillos cónicos y de bolas de contacto angular. Sin embargo, en aplicaciones en las que se necesita un alto grado de rigidez, los rodamientos de rodillos cónicos y de bolas de contacto angular pueden montarse con una cierta cantidad de precarga (→ Precarga del rodamiento).
El juego interno inicial denominado Normal implica que se puede obtener un juego de funcionamiento adecuado si los ajustes del eje y del soporte se producen durante condiciones de funcionamiento y montaje normales. Cuando las condiciones de funcionamiento y montaje no son las normales, por ejemplo, cuando se usan ajustes de interferencia para los dos aros del rodamiento o cuando predominan las diferencias considerables de temperatura, se deberán seleccionar rodamientos con un juego interno mayor o menor que el Normal. En estos casos, SKF recomienda comprobar el juego residual (radial) del rodamiento después de su montaje.
Los rodamientos con un juego interno distinto del Normal se identifican mediante los sufijos C1 a C5.

Sufijo
Juego interno
C1
Menor que C2
C2
Menor que Normal
CN
Normal, solo se usa en combinación con una letra
adicional que indica un rango de juegos reducido o desplazado.

C3
Mayor que Normal
C4
Mayor que C3 
C5
Mayor que C4

Los valores del juego de los distintos tipos de rodamiento se indican en las secciones de productos relevantes y solo se aplican a los rodamientos sin montar. Para los rodamientos emparejados de una hilera de bolas de contacto angular (de apareamiento universal) y de rodillos cónicos, rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular y rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto, se indican los valores para el juego axial interno en lugar del juego radial, ya que el juego axial es más importante para estos tipos de rodamiento.
Para obtener más información sobre el juego o la precarga, consulte Selección de juego interno y de precarga.
SKF logo