Datos de los rodamientos

Dimensiones principales

No estandarizados

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Aro interior: Tolerancias geométricas más ajustadas que P4 (tabla 1)

Aro exterior: Tolerancias geométricas más ajustadas que SP (tabla 2)


Altura de la sección transversal (tabla 3):

  • clasificada en tres grupos de altura
  • tolerancias muy ajustadas

La posición del espesor máximo de la pared de los aros está marcada con una flecha en un lado de los aros interior y exterior. Pueden encontrarse dos marcas adicionales en la cara lateral del aro exterior (fig. 1):

  • el número de serie del rodamiento a la izquierda de la flecha
  • el grupo de altura de sección a la derecha de la flecha

SKF logo