Capacidad de carga

Cargas dinámicas

Como los rodamientos de apoyo no están apoyados en un soporte, los aros exteriores se deforman, lo que da lugar a una alteración de la distribución de la carga y a tensiones de flexión en el aro exterior.

La capacidad de carga básica indicada en la tabla de productos tiene en cuenta la alteración de la distribución de la carga, en tanto que las cargas radiales máximas Fr máx (→ tabla de productos) se basan en las tensiones de flexión.

Cargas estáticas

La carga estática admisible es el valor más bajo de F0r máx y C0 (→ tabla de productos).

Carga dinámica equivalente del rodamiento
Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento
P = Fr
Carga estática equivalente del rodamiento
Para obtener más información → Carga estática equivalente del rodamiento
P0 = Fr

Símbolos

C0capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
Frcarga radial [kN]
Fr máxcarga radial dinámica máxima admisible [kN] (→ tabla de productos)
F0r máx carga radial estática máxima admisible [kN] (→ tabla de productos)
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
SKF logo