Montaje

SKF recomienda encarecidamente el uso de rodamientos de apoyo pertenecientes al mismo grupo de altura de sección transversal (tabla 1) en cualquier eje de apoyo. Después de retirar el dispositivo de fijación de transporte, los rodamientos de apoyo y asientos de apoyo deben empujarse alternativamente en el eje mediante el equipo de montaje adecuado. Durante el montaje, se debe tener cuidado, por ejemplo, de no empujar el aro interior de los rodamientos de apoyo de rodillos cilíndricos fuera del conjunto de rodillos, ya que esto hará que los rodillos de los rodamientos completamente llenos caigan del rodamiento.
Para evitar un efecto negativo de la variación del espesor de la pared de los aros interiores en la calidad del material laminado, debe girarse todos los aros interiores en un eje de apoyo de manera que las flechas que indican la posición del espesor máximo de la pared apunten todos en la misma dirección (fig. 1).
SKF logo