Sistema de designaciones básicas del rodamiento

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF se basan en un sistema de designaciones. La designación completa de los rodamientos puede incluir una designación básica, con o sin una o más designaciones complementarias (diagrama 1). La designación completa siempre figura en el embalaje del rodamiento, mientras que la designacion incluida en el rodamiento puede estar incompleta o ser diferente de la que aparece en la designación del embalaje. La designación básica identifica los siguientes aspectos:
  • el tipo de rodamiento
  • el diseño básico
  • las dimensiones principales

Los prefijos y sufijos identifican los componentes o las variantes de los rodamientos con un diseño o con características diferentes, de algún modo, del diseño básico.

SKF logo