Rodamientos de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillo cilíndrico
SKF ha sido pionera en el desarrollo técnico más importante de los rodamientos de rodillos cilíndricos. Todo comenzó en 1909 con el moderno rodamiento de rodillo cilíndrico de una sola hilera, un invento del Dr.-Ing. Josef Kirner, destacado ingeniero de la empresa Norma Compagnie de Cannstatt, Alemania. Esta empresa se incorporó al Grupo SKF en 1914.

La línea de rodamientos de rodillos cilíndricos para automoción incluye una línea completa de piezas de precisión que cumple o supera las especificaciones de equipos originales.
SKF logo