Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Walce prasowe ssące

Kompensowanie niewspółosiowości oraz rozszerzania się wału celem utrzymywania wysokiej dokładności obrotu

Walce prasowe ssące – podobnie jak większość podzespołów maszyny papierniczej – są narażone na niewspółosiowość i osiowe rozszerzanie się wału. Wpływ tych czynników kompensować muszą łożyska.

Sprawę utrudnia fakt, iż łożyska walców ssących wirują ze stosunkowo dużymi prędkościami. Dla dopilnowania dokładności styku oraz wysokiej jakości papieru niezbędne jest utrzymywanie stałej wielkości szczeliny między cylindrem i walcem prasowym.

Wysoka dokładność obrotu jest bardzo ważna w przypadku dużych i szybko wirujących łożysk. Drgania łożysk niskiej jakości mogą skutkować uzyskiwaniem papieru o nierównomiernej grubości oraz przyspieszeniem zużycia filcu, a to przekłada się na wzrost kosztów utrzymania ruchu.

Na stabilność środka smarnego w łożysku „wewnętrznym” wpływa także istnienie próżni, często prowadzące do przedwczesnych awarii łożysk. Dział inżynierii zastosowań SKF oferuje wsparcie w rozwiązywaniu tego powszechnego problemu.
Pomocna dłoń SKF
Rozwiązania SKF dla walców prasowych ssących przyczyniają się do poprawy osiągów łożysk, zwiększenia ich trwałości eksploatacyjnej, ograniczenia do minimum kosztów utrzymania ruchu oraz uproszczenia montażu.

Rozwiązania SKF dla walców prasowych ssących

SKF logo