Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Let's Talk Future Materials

Nowe reguły gry w przemyśle

Choć żyjemy wciąż w epoce stali, to wiemy już, że przemysłowe reguły gry zmieniać będą cyfrowe technologie produkcji takie jak trójwymiarowy druk. Nowe materiały – w tym polimery, kompozyty, ceramika oraz inne metale – są stale udoskonalane, jednak zakłada się dla nich przede wszystkim rolę znaczących uzupełnień wobec stali.

Obejrzyj film i dowiedz się więcej. Następnie podziel się nowo zdobytą wiedzą za pośrednictwem mediów społecznościowych, z których korzystasz – posługując się hashtagiem #LetsTalkFutureMaterials.

Let's Talk Future Materials

Poruszane zagadnienia:

  1. status stali – jej aktualna rola oraz nowe badania w stalownictwie 
  2. technologie materiałowe – dlaczego materiały alternatywne są potrzebne, gdzie się ich używa i jakie przynosi to korzyści
  3. przemysł i kręgi uniwersyteckie – budowanie mostów w drodze współpracy
  4. nowe reguły gry dla projektantów – druk trójwymiarowy, masowa indywidualizacja i projektowanie innych materiałów
  5. zrównoważenie działalności – cykl życia podzespołów i wtórne wykorzystania ceramiki 
  6. wizja na 5 do 10 lat – przyszłość stali, stopów, ceramiki i polimerów 
  7. sesja pytań i odpowiedzi – recykling i regeneracja, redukcja masy stali oraz produkcja wznosząca

Poznaj ekspertów

SKF logo