Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Produkcja

Redukcja kosztów i poprawa osiągnięć w zakresie ochrony środowiska

Produkcja
Aby wspierać strategie produkcyjną, SKF skupia uwagę na opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii, które umożliwiają wzrost niezawodności i elastyczności, obniżkę kosztów i poprawę osiągnięć w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Oto wybrane przykłady takich działań:
  • Poprawa parametrów produktów dzięki zaawansowanym metodom wyboru stali i kombinacji metod obróbki cieplnej. W ostatnich latach w wielu zakładach produkcyjnych SKF poczyniono nakłady inwestycyjne i wdrożono nowe urządzenia do obróbki cieplnej
  • Poprawa wykorzystania materiałów we wszystkich procesach produkcyjnych doprowadziła do zmniejszenia ilości odpadów, zmniejszenia zmienności w procesach produkcyjnych i wielkości naddatków
  • Inteligentne procesy obróbki i wbudowane czujniki i urządzenia pomiarowe zwiększają spójność i niezawodność procesów produkcyjnych
  • Zaawansowane, inteligentne technologie obejmujące układy widzenia maszynowego i układy pomiarowe umożliwiają dokładniejsze sterowanie procesami produkcyjnymi
  • Nowe procesy wspierające politykę zrównoważonego rozwoju, wykorzystujące ważne metody lepszego wykorzystania energii i umożliwiające zmniejszenie zużycia mediów procesowych
  • Nowe metody doskonałości biznesowej w produkcji prowadzą do lepszego wykorzystania urządzeń i wzmacniają kulturę aktywnego zaangażowania pracowników SKF
SKF logo