Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

Oprawy stojące SNL i SE serii 2, 3, 5 oraz 6 nadają się do różnych, opisanych poniżej zestawień wału z łożyskiem.
Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
Taki układ jest standardowy w przypadku opraw SNL i SE serii 5 oraz 6. Oprawy, odpowiednie części oraz wymiary podano w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia (ilustr. 1).
Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia

Taki układ jest standardowy w przypadku opraw SNL i SE serii 2 oraz 3, przy czym znajduje zastosowanie także z szeregiem opraw SNL i SE serii 5 oraz 6. Oprawy, odpowiednie części oraz wymiary wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.

W tym przypadku łożysko jest ustalone osiowo między występem oporowym na wale a tuleją dystansową, którą unieruchamia inny element zamontowany na wale (ilustr. 2). Średnica zewnętrzna tulei musi być dopasowana do średnicy otworu uszczelnienia. SKF nie dostarcza tulei dystansowych.

Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
Zastosowanie oprawy stojącej SNL lub SE w takim układzie (ilustr. 3) wymaga dopasowania do niej wymiarów pierścienia oporowego i tulei dystansowej. SKF nie dostarcza pierścieni oporowych ani tulei dystansowych.
Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na tulei wciskanej
Zastosowanie oprawy SNL lub SE w takim układzie (ilustr. 4) wymaga osiowego ustalenia tulei wciskanej na wale. Dokonać tego można przy pomocy tulei dystansowej, unieruchamianej przez inny element. Użycie nakrętki łożyskowej może być w tym przypadku kłopotliwe ze względu na ograniczoną ilość miejsca w oprawie. Średnica zewnętrzna tulei dystansowej musi być równa średnicy występu oporowego na wale db (patrz tablice produktowe dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia) i powinna odpowiadać klasie tolerancji h9Ⓔ, aby możliwe było wpasowanie uszczelnienia. SKF nie dostarcza tulei dystansowych.
SKF logo