Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Odmiany opraw

Oprócz standardowej konstrukcji opraw stojących SNL i SE dostępny jest szereg ich odmian konstrukcyjnych. Należą do nich oprawy wykonywane z różnych materiałów, z alternatywnymi konfiguracjami otworów pod śruby mocujące, w różnych klasach tolerancji miejsca osadzenia łożyska oraz zmodyfikowane pod kątem specjalnych zastosowań.

Materiał oprawy

Do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości, dostępne są oprawy SNL i SE z żeliwa sferoidalnego. Oprawy wykonane z żeliwa sferoidalnego są dostępne w przypadku rozmiarów od 516-613 wzwyż. Standardowo dostarcza się je w wersji z podstawą litą (bez otworów pod śruby mocujące). Oprawy w rozmiarach od 516-613 wzwyż mogą być też dostarczane w wersjach z czterema podłużnymi otworami odlanymi w podstawie. Każda oprawa wykonana z żeliwa sferoidalnego może zostać dostarczona w wersji z dwoma wywierconymi otworami pod śruby mocujące (przyrostek /MS1 w oznaczeniu).

Otwory pod śruby mocujące

Oprawy stojące SNL mogą zostać dostarczone z następującymi konfiguracjami otworów pod śruby:
  • cztery odlane otwory
    Wymiary wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk z otworem walcowym. Oprawy te noszą oznaczenia FSNL lub FSE.
  • cztery wywiercone otwory;
    Takie odmiany są dostępne w przypadku opraw z dwoma odlanymi otworami pod śruby, noszących oznaczenie SNL lub SE, oraz opraw z podstawą litą wykonanych z żeliwa sferoidalnego, które noszą oznaczenie SSNLD lub SSED.

    Dimensions are listed in table 1. These housings have the designation suffix /MS2.

    All two-bolt housings have dimples, which mark the bolt hole positions for four-bolt mounting.

  • dwa wywiercone otwory
    Taka odmiana jest dostępna w przypadku opraw z podstawą litą wykonanych z żeliwa sferoidalnego, noszących oznaczenie SSNLD lub SSED.

    Dimensions are listed in table 1. The housings have the designation suffix /MS1.

Tolerancja miejsca osadzenia łożyska

Oprawy SNL i SE mogą być dostarczone w różnych klasach tolerancji miejsca osadzenia łożyska, odpowiednie między innymi do układów narażonych na drgania, do zastosowań w warunkach obciążenia wirującego względem pierścienia zewnętrznego i do pracy w wysokich temperaturach.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Oprawy do smarowania olejem

Na potrzeby smarowania olejem dostępne są specjalne uszczelnienia, które zapobiegają wyciekaniu oleju. Stosowanie uszczelnień przeznaczonych do oleju wymaga modyfikowania opraw – dlatego oprawy przeznaczone do smarowania olejem są dostarczane wraz z uszczelnieniami, w postaci zespołów. Oprawy SNL są dostępne w wersji do smarowania olejem w przypadku rozmiarów od 516-613 wzwyż. Oprawa z uszczelnieniami do oleju ma w oznaczeniu przyrostek TURU; przykład: SNL 524 TURU.
Oprawy SE nie są dostępne w wersjach do smarowania olejem.
Oprawy stojące SNL mają niewielką komorę olejową. Należy uważać, żeby tej komory nie przepełniać, ponieważ grozi to wyciekiem. Oprawy stojące SONL są zaprojektowane specjalnie do smarowania łożysk olejem – w takich zastosowaniach mogą one stanowić lepsze rozwiązanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale Oprawy stojące dzielone serii SONL.
SKF logo