Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pozycje łożysk ustalającego i swobodnego

Oprawy SNL mogą być stosowane zarówno do łożyska ustalającego, jak i swobodnego.
W przypadku mniejszych rozmiarów, oprawy te standardowo obrabia się pod kątem łożysk montowanych jako łożyska swobodne. Łożyska montowane jako łożyska ustalające oraz łożyska toroidalne CARB należy zabezpieczać w oprawie, z obu stron, za pomocą pierścieni ustalających. Odpowiednie pierścienie ustalające wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej (z uszczelnieniami standardowymi), łożysk montowanych na tulei wciąganej (z uszczelnieniami olejowymi) oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.

Oprawy w rozmiarach od 3076, 3168 oraz 3264 wzwyż są dostarczane w dwóch niżej opisanych wersjach konstrukcyjnych:

  • Oprawy z przyrostkiem F w oznaczeniu mają miejsce osadzenia łożyska dopasowane do szerokości łożyska. Opraw tych należy używać do łożysk baryłkowych montowanych na pozycji łożyska ustalającego oraz do łożysk toroidalnych CARB.
  • Oprawy z przyrostkiem L w oznaczeniu mają miejsce osadzenia łożyska szersze od łożyska. Opraw tych należy używać do łożysk baryłkowych montowanych na pozycji łożyska swobodnego. Dopuszczalne przemieszczenie osiowe wynosi co najmniej 20 mm.
SKF logo