Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Concentric alignment of cylinder components

Hydraulic cylinders and all their components are designed to minimize radial movements at load or pressure changes. It is also important that the piston and rod remain in a concentric position during the entire stroke to maintain seal effectiveness, especially at low temperatures, and to minimize the buckling loads on the piston rod. This in turn depends on the combined tolerances of the cylinder bore, the rod, the radial thickness of the guide rings or strips, and the housing diameters.
SKF logo