Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sealing between piston and rod

The piston can be welded to the rod (fig. 1) if the disassembly of the cylinder can be done by removing the rod end attachment. The piston can also be fixed to the rod end by a lock nut (fig. 2), which enables removing the piston from the rod during complete disassembly of the cylinder. When using a lock nut, static sealing (→ O-rings and back-up rings) is required between the piston and the rod end.
SKF logo