SKF ist weltweit einer der führenden Hersteller von Qualitäts-lagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen, Schmiersystemen und Dienstleistungen. Das Dienstleistungsangebot der Gruppe umfasst technische Unterstützung, Instandhaltungsservice, Zustandsüberwachung und diverse Schulungsprogramme.
Die SKF Gruppe
SKF wurde 1907 gegründet und entwickelte sich sehr schnell zu einem Weltkonzern. Bereits 1920 war das Unternehmen in Europa, Amerika, Australien, Asien und Afrika etabliert. Heute ist SKF in mehr als 130 Ländern vertreten. Das Unternehmen fertigt an mehr als 100 Standorten und unterhält Verkaufs-gesellschaften, die von ca. 15.000 Vertragshändlern unterstützt werden. SKF unterhält eine vielbeachtete E-Business Plattform sowie ein effizientes globales Vertriebssystem.
Forschung und Entwicklung
Bei SKF legte man schon immer großen Wert auf technische Entwicklungen, Qualität und Marketingaktivitäten. Forschung und Entwicklung führten bei SKF zu einer Vielzahl von Innovationen, Basis für neue Standards, Produkte und Lösungen bei Wälz-lagern. 2008 lag die Zahl der SKF Patent-Ersteinreichungen bei 179.
Fünf Kompetenzplattformen
SKF gruppiert ihre Technologiebereiche in fünf Kompetenz-plattformen: Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Mechatonik-Bauteile, Dienstleistungen und Schmiersysteme. Durch den Einsatz aller oder nur einiger dieser Kompetenzplattformen, entwickelt SKF maßgeschneiderte Angebote für jedes Kunden-segment. Dadurch können Kunden ihre Leistung verbessern, den Energieverbrauch verringern und ihre Gesamtkosten reduzieren. So entsteht ein Mehrwert sowie eine höhere Preisqualität für SKF.
Drei Divisions - 40 Kundensegmente
SKF gliedert ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in drei Divisions: Die Industrial- und die Service-Division kümmern sich um industrielle Erstausrüster (OEMs) sowie den dazugehörigen Ersatzteilmarkt. Die Automotive-Division kümmert sich um Erstausrüster im Automobilsektor und den dazugehörigen Ersatzteilmarkt. SKF vertreibt ihre Produkte und Dienst-leistungen in rund 40 Kundensegmenten, z.B. Automobilsektor, Windkraftanlagen, Schienenfahrzeuge, Werkzeugmaschinen, Medizintechnik, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Papierindustrie. Über diesen Link erfahren Sie mehr
Wirtschaftliche Ziele
Die langfristigen wirtschaftlichen Ziele der SKF wurden im Januar 2007 veröffentlicht. Laut dieser Ziele soll eine Umsatzrendite von 12%, ein jährliches Umsatzwachstum in lokaler Währung von 6 - 8% sowie eine Kapitalrendite von 24% erzielt werden. Die Ergebnisse 2008 lagen im Rahmen dieser Zielvorgaben. Die Marktnachfrage war jedoch gegen Ende des Jahres deutlich rückläufig. Im vierten Quartal war das Automobilgeschäft weiter rückläufig und auch für andere Industriesegmente war ein negativer Trend erkennbar. SKF reagierte darauf weltweit mit der Anpassung ihrer Fertigungskapazität und Kostenbasis.
Zertifizierungen
Die SKF Gruppe ist weltweit nach ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert, den internationalen Standards für Umwelt- bzw. Arbeits-Managementsysteme. Das Qualitätsmanagement der einzelnen Geschäftsbereiche ist zertifiziert und entspricht den Normen ISO 9001 oder maßgeblicher Standards laut Kundensegment, z.B. ISO/TS 16949 (Automobilindustrie), AS9100 (Luft- und Raumfahrtindustrie) oder IRIS (Schienenfahrzeuge). Über diesen Link erfahren Sie mehr.
SKF Care - SKF Verantwortung
SKF definiert Nachhaltigkeit als Sorge um Geschäft, Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft. Mit einem Wort: SKF Verantwortung. Innerhalb jeder dieser vier Segmente wurden Schlüsselbereiche und Ziele definiert, um unsere Leistung fortlaufend verbessern zu können. Über diesen Link erfahren Sie mehr.
BeyondZero
BeyondZero ist eine Initiative aus dem Jahr 2005, mit der SKF ihre Geschäftsziele erreichen und dabei negative Auswirkungen auf die Umwelt minimieren und positive verstärken möchte. BeyondZero geht sogar noch über herkömmliche Praktiken hinaus, und möchte negative Auswirkungen durch das Streben nach einem umfassenden positiven Umwelteinfluss sogar noch reduzieren. Mehrere SKF Produkte und Lösungen wurden als Ergebnis dieses BeyondZero Konzepts vorgestellt. Über diesen Link erfahren Sie mehr.
CO2
Kohlendioxid (CO2) ist das bei weitem bedeutendste Treib-hausgas, das während der SKF Fertigungsprozesse erzeugt wird. Daher ist es ein erklärtes Ziel der SKF Gruppe, die CO2 Emis-sionen um mindestens 5 % pro Jahr zu reduzieren, und zwar unabhängig vom Produktionsvolumen. Im Jahr 2008 lag die Reduzierung bei 9,1 %. Über diesen Link erfahren Sie mehr.
Im aktuellen Jahresabschlussbericht erfahren Sie mehr über SKF |