SKF集团是全球领先的滚动轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统产品、解决方案和服务的供应商。集团的主要实力包括技术支持、设备维护服务、状态监测以及技术培训。
SKF集团
SKF集团成立于1907年,之后快速发展成为一家全球性的公司。早在1920年,公司业务就遍及欧洲、美洲、澳洲、亚洲和非洲。如今,SKF在130多个国家设有代表机构,拥有100多家生产单位以及15000多家经销商支持的销售公司。 SKF还拥有广泛的电子商务市场和高效的全球经销网络。
研发
自成立之初,技术开发、质量和市场拓展一直是SKF关注的焦点。集团始终致力于研发工作且成果卓著,因此带来的无数技术革新成为确立轴承领域新标准、推出新产品和解决方案的基石。2008年,初次登记在案的专利申报达179项。
五大技术平台
SKF集团将其主要技术归纳为五大平台,即:轴承及单元[RR2] 、密封件、机电一体化、服务和润滑系统。通过综合利用所有或某些平台的能力,SKF根据客户所处行业开发出定制的产品和解决方案,可以帮助客户提高性能、减少能源消耗并降低总体成本,同时也为SKF自身带来更多的价值增值和价格上升空间。
三大事业部,40个行业
SKF的业务主要通过三大事业部进行:工业部、服务部以及汽车部。工业部和服务部分别服务于工业配套客户(OEM)和后市场客户,而汽车部主要为汽车配套客户和后市场客户提供服务。SKF的业务涉及约40多个行业,例如汽车、风电、铁路、机床、医疗、食品和饮料以及造纸行业等。阅读更多
财务目标
2007年1月,SKF公布了长期财务目标,即达到12%的经营利润率,6-8%的年销售增长(以本地货币计算),以及24% 的资本回报率。2008年业绩与我们的目标非常吻合。但年底,市场需求疲软状况严重。第四季度汽车业务持续下滑,这种趋势在其他几个工业行业也初见端倪。SKF已经采取行动在全球范围内调整产能和成本应对这一问题。
认证
集团通过了国际环境管理标准IS0 14001证书以及健康和安全管理标准 OHSAS 18001全球认证。其运营也均依据ISO 9001 标准或客户的行业特殊要求进行, 如ISO/TS 16949(汽车行业)、AS9100航空标准或IRIS铁路标准。阅读更多
SKF 关爱
SKF将可持续发展定义为SKF关爱,包括关爱业务、关爱环境、关爱员工和关爱社区。这四大基石中,每个都确定了重点关注的领域和目标以推动其不断改善。阅读更多
超越零
超越零是2005年做出的一项承诺,即SKF在实现其业务目标的同时必须最大限度的减少对环境的负面影响同时增加正面影响。超越零旨在追求对环境的总体的积极效应,这已超越了仅仅减少负面影响的传统做法。根据这一超越零的理念,SKF推出了一系列的产品和解决方案。 阅读更多
二氧化碳
二氧化碳是SKF经营活动产生的最主要的温室气体。因此集团设定目标:不论产量如何增加,每年将二氧化碳排放量减少5%。 2008年,二氧化碳排放量减少了9.1%。阅读更多
|