HomeHomeKontaktdaten findenHilfe
SKF.com
SKF ProduktkatalogIndustriezweigeServicesPublikationenüber SKF
News und EventsAnlegerforumNachhaltigkeitKarriereforumSKF Seiten weltweit
Detaillierte Suche »
SKF.com / Produkte / Interaktiver Lagerungskatalog / Wellendichtungen / Wellen-Reparaturhülsen / Print this page
Wellen-Reparaturhülsen
SKF SPEEDI-SLEEVE - Montage einer SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülse

Obwohl die Montage sehr einfach ist, sollte sie sehr sorgfältig durchgeführt werden, um später beste Betriebsergebnisse zu erzielen. Aufgrund der dünnwandigen Ausführung werden Unregelmäßigkeiten der Welle auf der Hülsen-Oberfläche abgebildet, was die Wirksamkeit der Abdichtung beeinflussen kann.

Daher sind vor der Montage der SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülsen die verschlissenen Dichtungsgleitflächen auf der Welle sorgfältig zu reinigen und einzuebnen. Tiefe Einlaufspuren, Kerben oder sehr raue Oberflächen sind z.B. mit einer geeigneten Epoxidfüllmasse auszugleichen. Wichtig ist, dass die SPEEDI-SLEEVE Hülse vor dem Aushärten der Spachtelmasse darüber aufgeschoben wird. Zu beachten ist auch, dass SPEEDI-SLEEVE Hülsen nicht über Keilnuten oder anderen Vertiefungen angeordnet werden.

SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülsen werden über die beschädigte Gleitfläche geschoben und machen viele Wellen in wenigen Minuten wieder verwendungsfähig - siehe Reparaturfälle in (Bild) - und das zu Kosten, die gegenüber herkömmlichen Verfahren minimal sind.

Montageanweisung

1. Die Dichtungsgleitfläche auf der Welle reinigen. Eventuelle Unebenheiten mit Schmiergelleinen oder einer feinen Feile beseitigen.
2. Den Durchmesser der Dichtungsgleitfläche an unbeschädigter Stelle in drei um 120° versetzten Ebenen nachmessen (Bild). Anhand des arithmetischen Mittelwerts kann die Auswahl der geeigneten SPEEDI-SLEEVE Hülse erfolgen. Liegt der Mittelwert innerhalb des zulässigen Durchmesserbereichs einer Hülse, ist ein ausreichender Festsitz gewährleistet. Die Hülse kann nicht auf der Welle wandern, auch ist kein Klebstoff erforderlich.
3. Die Einbaulage der SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülse auf der verschlissenen Dichtungsgleitfläche bestimmen und genau darauf markieren. Die Hülse muss die beschädigte Stelle überdecken; ihre bündige Montage mit der Wellenschulter oder dem Wellenende reicht nicht aus.
4. Flache Einlaufspuren müssen nicht mit einer Spachtelmasse ausgeglichen werden. Optional können diese mit einem dauerelastischen Dichtstoff ausgefüllt werden. Rückstände dieses Dichtstoffs auf der Welle oder der Hülse sind nach der Hülsenmontage zu entfernen.
5. Tiefe Einlaufspuren und Kerben empfiehlt SKF z.B. mit einer Spachtelmasse auszufüllen und die Hülse vor dem Aushärten dieses Werkstoffs zu montieren. Rückstände der Spachtelmasse auf der Welle oder der Hülse sind zu entfernen.
6. Die SPEEDI-SLEEVE Wellen-reparaturhülse mit dem Flansch voran an der Welle aufsetzen und die mitgelieferte Schlagkappe gegen den Flansch der Hülse ansetzen (Bild).
7. Die SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülse mit leichten, zentrischen Schlägen gegen die Schlagkappe auf die Welle auftreiben (Bild). Falls die Schlagkappe zu kurz ist, kann stattdessen ein Rohrstück verwendet werden. Das Rohrstück muss ein ebenes und gratfreies Ende aufweisen; der Innendurchmesser sollte dem der Schlagkappe entsprechen. Darauf achten, dass die Funktionsfläche der Hülse nicht beschädigt wird.
8. Für den Fall, dass der Flansch den weiteren Zusammenbau der Maschinenteile nicht behindert bzw. später nicht gegen Umbauteile anschleift, kann bzw. sollte auf seine Entfernung verzichtet werden. Wenn der Flansch entfernt werden muss, ist der Flansch mit einem Seitenschneider bis zur Sollbruchstelle einzuschneiden. Dabei dürfen die Funktionsfläche nicht beschädigt werden. Danach ist der Flansch mit einer Flachzange entlang des Umfangs hin- und herzubiegen bis er an der Sollbruchstelle abbricht. Es besteht aber auch die Möglichkeit, den Flansch an der Schnittstelle mit einer Spitzzange zu greifen und ihn durch Drehen der Zange darauf aufzurollen. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Funktionsfläche der Hülse nicht beschädigt oder an der Sollbruchstelle aufgeweitet wird.
9. Nach der Hülsenmontage das Wellenende, über das der neue Radial-Wellendichtring aufgeschoben wird, nochmals auf Beschädigungen hin überprüfen
10. Die Oberfläche der SPEEDI-SLEEVE Hülse und das Wellenende mit einem Gleitmittel bestreichen. Als Gleitmittel sollte vorzugsweise der Schmierstoff verwendet werden, gegen den der Radial-Wellendichtring später abdichtet.
11. Falls möglich, jetzt den Radial-Wellendichtring montieren.

 
Produktdaten
 
Wellen-Reparaturhülsen
 SKF SPEEDI-SLEEVE
 SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
 Bestimmung der geeigneten Größe
 Montage einer SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülse
 Demontage einer SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülse
 LDSLV Wellen-Reparaturhülsen
 Ausführungen, Abmessungen, Toleranzen
 Anwendungsfälle
 Montage
 Demontage
 

Meine SKF.com

Hier registrieren »
E-Mail:       Hilfe »
Password: 
Password vergessen »
Sprache
Zu Standort gehen
Nachrichten aus der SKF Gruppe 
Bericht der SKF Gruppe über das 1. Halbjahr 2010
(2010-07-15, 08:00)
SKF - Hauptsponsor des Gothia Cups
(2010-07-14, 15:30)
Neue SKF Fabrik für Eisenbahnlager in Russland
(2010-07-08, 11:00)
[de]More news»
NutzungsbedingungenDatenschutzImpressumSitemap