| 需要进行另一个电动机维修? 从不断维修到持续可靠。 这里'告诉您如何做: 在可靠性事件报告中,电动机属于高度可靠的一类。 对许多公司而言,这造成了昂贵的维修以及计划外停机等恶性循环——这些都是有损经济效益的因素。 那么能否轻易地找到某种修理车间,提供恰当的经验和专业知识,以迅速、高效率和高效益的方式,诊断并修好您电动机呢? 现在有了SKF Certified Rebuilder计划,您是可以做到的。 要获得SKF Certified Rebuilder这一备受尊重的称号,电动机车间必须符合严格的标准和规格规定。 对您来说,上述要求可以带来更长、更可靠的电机使用寿命,以及更高的性能和盈利水平。 选用SKF认证车间的三大理由 1. 正确的专业知识。由于40%至70%的电机失效都与轴承相关,'高质量轴承是高度可靠电机的关键就不足为奇了。 但是,光靠轴承并'不能带来您所需要的结果。 如何对零件进行安装、润滑、操控、储存、对中、运输以及维护等也同样重要。 在SKF认证的车间里,技术人员完成各种有关电动机分析、轴承安装、润滑系统,以及状态监测技术等多种培训,从而使他们具备必要的技能,进行最优化的诊断和维修。 2. 正确的资源。 SKF Certified Rebuilders可以使用我们各式各样无与伦比的零件、工具和技术支持。 它们'随时获得最新技术和最佳规范。 它们'也获授权进行失效根源分析并进行故障处理。 简而言之,它们掌握了必要的资源把修理工作做好。 3. 正确的途径。获得SKF认证并非'一蹴而就的过程。 所有SKF Certified Rebuilders都必须完成常规审计,以确保达到我们的严格标准。 它们也要符合我们有关持续改进和能力发展的要求。 因为随着我们做出改进,我们的盈利也会改观,这包括性能得到提高,拥有成本下降。 您准备好体验SKF Certified Rebuilder有何与众不同之处吗? 请物色本地区内的一个修理车间,或与我们联系查询更多信息。 (如果您'是一个修理车间或是有兴趣利用该成功计划的经销商,我们也邀请您提供意见。) 物色一个SKF Certified Rebuilder |