SKF.comInicioBuscar información de contactoAyuda
SKF.com.co
ProductosSolucionesServiciosDistribuidoresGrupo SKF
SKF Latintrade y noticiasCapacitación y cursosServicios en LíneaContáctenosEmpleo
Búsqueda detallada »

SKF.com.co / Soluciones /  Imprimir esta página 

Industria Metalúrgica

El ambiente de trabajo en la industria metalúrgica es extraordinario en casi todos los aspectos. Los equipos de producción están expuestos constantemente a temperaturas extremas, polvo, contaminantes y humedad que pueden causar costosas paradas no planificadas. A esta presión se suma la recurrencia de altas velocidades, cargas de impacto y pares elevados. Además, para hacer frente a la competencia global y la estricta supervisión del medio ambiente, los productores de acero buscan vías para mejorar la eficiencia y reducir los costes.

Durante años, los productores de acero de todo el mundo han confiado en SKF para obtener soluciones competitivas. Nuestros conocimientos en las áreas de rodamientos, servicios, obturaciones, sistemas de lubricación y tecnologías de movimiento lineal, hace que seamos un colaborador sólido. Con una oferta que abarca desde soluciones personalizadas hasta productos y soluciones estándar probados y fiables, podemos ayudarle a aumentar su productividad, reducir sus costes de explotación y gestionar su impacto ambiental.

Aplicaciones de la industria metalúrgica

Fase inicial fabricación del acero

Todos los equipos del proceso de fabricación del acero trabajan sometidos a enormes esfuerzos. Las cargas pesadas y los duros entornos de trabajo ponen a prueba constantemente a la maquinaria.

SKF sabe que la industria metalúrgica demanda productos de alta calidad y soluciones inteligentes para el proceso de fabricación del acero, pero también fiabilidad de funcionamiento, aumento de la productividad y rentabilidad. Con nuestra amplia gama de soluciones ponemos en práctica nuestras competencias y nuestra experiencia empresarial.

Los equipos instalados en convertidores están expuestos continuamente a condiciones de funcionamiento rigurosas, como grandes cargas estáticas, impactos y vibración. Por ello, naturalmente, las soluciones de SKF para los procesos de convertidores están orientadas al rendimiento y la fiabilidad operativa.

Llevamos muchos años trabajando con nuestros clientes de la industria metalúrgica, resolviendo sus problemas y dando respuesta a sus necesidades relacionadas con convertidores. Con la vista puesta en la meta de la rentabilidad total y el aumento de la productividad, hemos desarrollado diseños de rodamientos y disposiciones más eficientes, y mejorado los sistemas de obturación y lubricación.

  • El soporte de convertidor con rodamientos SKF aumenta la capacidad de carga
  • Los rodamientos de rodillos a rotula SKF partidos para un cambio facil de rodamientos
  • Las rotulas SKF ofrecen una solución sin mantenimiento

Colada continua

Durante el funcionamiento, una línea de colada continua está sometida a un esfuerzo constante. Las frecuentes y costosas paradas de mantenimiento son inevitables, ya que la grasa usada, las partículas metálicas en suspensión y los contaminantes se quedan endurecidos en los soportes de los rodamientos.

Este y otros problemas suponen retos constantes para la industria metalúrgica; y para SKF. Con nuestras competencias y experiencia empresarial, ofrecemos una amplia gama de soluciones que permitirán reducir los costes de mantenimiento, aumentar la productividad y mejorar el control del proceso.

Laminadores

En los laminadores, las funciones de control de proceso modernas generan condiciones de trabajo más duras para las disposiciones de rodamientos. A ello se suma la presión de las normativas de seguridad y medioambientales.

Como colaborador de los productores de acero de todo el mundo desde hace mucho tiempo, SKF aporta continuamente un conocimiento único de las aplicaciones de rodamientos. En los laminadores, esto se traduce en una amplia gama de soluciones seguras y fiables, todas ellas encaminadas a reducir los costes generales, mejorar el control del proceso y cumplir las nuevas exigencias ambientales.

Servicios de la industria metalúrgica

Un servicio correcto puede marcar la diferencia, y en SKF estamos comprometidos a apoyar su actividad de todas las formas posibles. Ofrecer una amplia gama de servicios revolucionarios, y hacerlos disponibles a escala mundial puede potenciar su rentabilidad ayudándole a conseguir una actividad más uniforme, fiable y rentable.

Siga el enlace para obtener una visión general de todos los servicios ofrecidos por SKF.

 
KE3 Metal image
Steel making converter

Mi página

Regístrese aquí »
Dirección de correo electrónico:        Ayuda »
Contraseña: 
He olvidado mi contraseña »
Seleccione el idioma
Seleccione zona

Más información

Pónganse en contacto conmigo
Términos y CondicionesPolítica de PrivacidadPropiedad de la páginaMapa del sitio