Das SKF Werk am Standort Lüchow ist eines der größten Einzelwerke innerhalb der SKF Organisation.
Es wurde 1960 - durch den Kauf einer ehemaligen Kugelschreiberfabrik unter Vermittlung der Stadt Lüchow - gegründet. 1961 lief die Produktion unter Serienbedingungen an und man began mit der ersten Lehrlingsausbildung. Im Laufe der Jahre und durch stetige Erweiterungen, wie zum Bespiel 1970/71 die Erstellung eines zusätzlichen Schmiedegebäudes, entwickelte sich das Werk Lüchow zu dem bedeutendsten Arbeitgeber in der Region Nord-Ost-Niedersachsen. Man beschäftigt heute in Lüchow rund 800 Mitarbeiter.
Ursprünglich als Fertigungsstätte mit nur einer Produktstruktur für ein begrenztes Anwendungsgebiet der Kegelrollenfertigung für PKWs geplant, wurde das Werk Lüchow stetig als Zulieferer für die gesamte Automobilindustrie und den Maschinenbau mit weltweiter Lieferverantwortung ausgebaut.
So konnte 1991 mit dem Aufbau der Produktion von kompletten Radlagereinheiten (THUs) begonnen werden. Auch Schmiedeerzeugnisse für den Nicht-Lagerbereich stellten eine Erweiterung des Produktsortimentes neben der Kegelrollenlager-Fertigung dar. Mit der Pilotinstallation einer hoch flexiblen Produktionsstraße, dem sogenannten Flex-Channel, ging das Werk Lüchow im Jahr 2000 den erfolgreichen Weg der Kundenorietierung einen Schritt weiter.
So hat sich der Produktionsstandort auf Kegelrollenlager, Radlagereinheiten für Nutzfahrzeuge (THUs) und unterschiedliche Schmiedeteile spezialisiert. Es werden in der Kegelrollenfertigung täglich 120.000 Lager und 2000 Radlagereinheiten gefertigt. In der Schmiede verarbeitet man pro Jahr 62.000 Tonnen Stahl zu 900 verschiedenen Produkten.
Eine konsequente Kundenorientierung verbunden mit der Ausrichtung an höchste Qualitätsanforderungen trugen zur stetigen Entwicklung des Standortes zu einem international wettbewerbsfähigen Automobil- und Maschinenbauzulieferer im Bereich Kegelrollenlager und Schmiedeprodukte bei.
Mehr über die SKF GmbH in Deutschland erfahren Sie hier:
|