SKF.comAccueilCoordonnées pour nous contacterAide
SKF Lubrication Solutions
ProduitsIndustries et applicationsServicesBibliothèqueA propos de SKF
NouvellesContactsFAQCarrièreSites groupés
Recherche avancée »

SKF lubrication solutions / Industries /  Imprimer cette page 

Énergie éolienne

Selon les moyennes du secteur, 10 % du temps de maintenance des turbines est consacré à la relubrification. Le système de lubrification centralisé WindLub réduit le temps nécessaire à la maintenance et prolonge les intervalles d'entretien, minimisant ainsi les coûts d'exploitation totaux. Il contribue également à améliorer la sécurité opérationnelle et à limiter l'impact environnemental en recueillant efficacement la graisse usagée.

 

Découvrez plus en détail tout ce que nous pouvons accomplir ensemble.

 

La production d'énergie éolienne occupe déjà aujourd'hui une place économique significative. Sa part dans la production totale d'énergie ne cesse de croître à travers le monde. Même les régions éloignées ou difficiles d'accès peuvent être alimentées en électricité grâce à des éoliennes.

 

Avec la demande grandissante et le développement de turbines éoliennes toujours plus performantes, les différents organes sont également de plus en plus sollicités. Les paliers de pales, le mécanisme de réglage des pales, le palier principal, le palier azimuth avec toute sa denture, ainsi que le palier de pales avec le réglage de pales et le générateur doivent tous être lubrifiés de la façon la plus fiable.

 

Un système de lubrification centralisé comme SKF WindLub est indispensable pour réduire l'usure et préserver la valeur de ces systèmes modernes ultraperformants.

 

Qu'il soit utilisé sous les tropiques, dans le cercle arctique ou dans le désert, il allie à la fois un haut degré de fiabilité opérationnelle et la pérennité de l'investissement dans l'énergie éolienne.

 

Selon l'application, il repose sur des systèmes à circulation d'huile, systèmes progressifs et systèmes de graissage à une seule ligne.

 

Les réservoirs de lubrifiant peuvent offrir jusqu'à deux ans d'autonomie car la consommation est optimisée dans le souci du respect de l'environnement.

 

Tous les systèmes de lubrification peuvent être contrôlés à distance grâce à une connexion à l'équipement de surveillance embarqué.

 

Ces systèmes garantissent la pérennité de l'installation et évitent des interventions superflues coûteuses en temps et en main-d'oeuvre. Les compagnies d'assurances associées considèrent dorénavant les systèmes de lubrification automatiques comme une composante à part entière des équipements à forte valeur intrinsèque.

 

Pour plus d'informations sur les Solutions SKF destinées à l'industrie de l'énergie éolienne, cliquez ici.

 
Mon site
Inscrivez-vous ici »
Adresse électronique:       Aide »
Mot de passe: 
Mot de passe oublié »
Sélectionnez la langue
Accéder au site d’un pays

Davantage d'informations

Pour de plus amples informations, consultez la bibliothèque de médias.

 
Contactez-moi
Termes et conditionsDirective sur la protection de la vie privéePropriété du sitePlan du site