Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Controle de velocidade

Em muitos casos, é importante saber prontamente a velocidade de rotação do motor com máxima precisão. A melhor solução possível nesses casos é o sensor de velocidade ser montado no mesmo eixo do qual se deseja medir a velocidade de rotação. Melhor ainda é o sensor estar integrado no rolamento que suporta esse eixo.

Soluções

SKF logo