Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Reduz os custos de manutenção e aumenta a produtividade com a solução de vedação da SKF no processamento de bebidas

O desafio

Solução de vedação SKF para o processamento de bebidas
Uma grande fábrica de processamento de bebidas estava enfrentando paradas de produção não programadas em cada três a quatro semanas, devido a um sistema de vedação que apresentava problemas no cilindro pneumático da estação de enchimento de latas.

A SKF descobriu que o problema da vedação era causado devido ao material com vedação inadequada e um projeto de vedação ineficaz que não tinha anéis-guia. A combinação causou perda de pressão no cilindro e a elevação das taxas de desgaste dos materiais de vedação.

A solução SKF

A SKF desenvolveu uma solução que consiste em duas partes principais: um novo pistão com um design aprimorado que incorporava uma função de orientação, e uma vedação de pistão personalizada de acordo com os requisitos técnicos da aplicação.

Os resultados

Após a instalação, a solução SKF operou por 12 meses sem problemas. Agora, as vedações são substituídas uma vez por ano em uma parada do sistema programada na qual todas as peças móveis eram substituídas. Juntamente com uma redução de custos anuais, a unidade de processamento aumentou a produtividade em 20 milhões de latas por ano.

Resumo de 12 meses:
  • Economia anual em custos de manutenção (incluindo 220 horas de tempo de manutenção economizadas): EUR 38 000
  • A economia anual em custos de limpeza: EUR 3 000
  • Economia em custos de substituição da vedação: EUR 15 800
  • Economia total: EUR 56 800
Observação: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. A economia nos custos da sua empresa pode variar.
SKF logo