Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Graxas especiais

imagem de graxas especiais
A lubrificação de rolamentos sempre é uma questão importante. Durante a corrida, onde os rolamentos tendem a correr perto de seus limites operacionais, a lubrificação pode tornar-se crítica. A SKF escolheu muitas graxas especiais e testou e comprovou-as para diferentes aplicações de automobilismo. Abaixo estão alguns exemplos de aplicações de rolamentos que exigem graxas especiais. A SKF pode fornecer rolamentos lubrificados e selados adequados para cada uma destas aplicações. Para mais informações sobre as graxas SKF, siga este link.

Rolamentos de roda

Na corrida, os rolamentos das rodas tendem a correr perto de seus limites de carga enquanto são expostos a altas temperaturas a partir dos sistemas de frenagem e eixo de transmissão. Carros de rali e fora de estrada também podem expor os rolamentos a ambientes sujos ou úmidos. Portanto a graxa deve tolerar altas pressões de contato e temperaturas e ter certa capacidade de excluir a sujeira e água. Um bom exemplo de uma graxa de rolamento de corrida roda é a SKF LGHP2 ou SKF LGWA2.

Rolamentos para liberação de embreagem

Rolamentos de embreagem muitas vezes são expostos a altas temperaturas, porém a maior parte das cargas é pequena. Somente quando a embreagem é aberta o rolamento transporta uma carga significativa. Portanto o rolamento precisa de graxa que possa resistir a temperaturas elevadas, proteger os corpos de rolamento de deslizarem em condições de baixa carga e gradientes de alta velocidade. Graxas à base de PTFE normalmente são usadas nestas circunstâncias. Uma dessas graxas é a SKF LGET2.
Às vezes a embreagem vai funcionar no sentido oposto durante a carga do rolamento para manter a embreagem aberta e da descarga quando a embreagem fechar. Neste caso, como o rolamento está carregando a carga na maioria das vezes a graxa PTFE não é mais adequada. Entre em contato com a SKF Racing para uma orientação sobre este caso.

Rolamentos pilotos

Rolamentos pilotos, normalmente assentados entre o motor e o redutor de engrenagens, não têm velocidade líquida pelo rolamento quando o motor e o redutor de engrenagens são acoplados (embreagem fechada), mas podem ter altas velocidades quando a embreagem está fechada. Os gradientes de velocidade também podem ser muito altos. O rolamento normalmente carrega pouca ou nenhuma carga. Portanto a graxa deve proteger as superfícies quando elas estão operando sem carga, mas também deve ser capaz de resistir a gradientes de alta velocidade. Uma graxa como a SKF LGHB2 pode ser adequada.

Rolamentos de karts

Rolamentos de unidades de eixo de kart operam a uma velocidade relativamente baixa, cargas baixas e temperaturas baixas. Porém, como o Kart normalmente é limitado pela energia, é importante reduzir as perdas por atrito a partir da graxa tanto quanto for possível. Portanto a SKF recomenda graxa fina, tais como a graxa SKF LGLT2.

Graxas de Unidade Gerador do Motor

MGU estão sendo adotados cada vez mais na corrida, conforme carros de corrida híbridos são desenvolvidos. A graxa para estas aplicações devem ser capazes de resistir a gradientes de alta velocidade e a altas temperaturas, porém as cargas normalmente são baixas. Entre em contato com a SKF Racing para obter orientação sobre este caso.

Volantes

Uma alternativa aos dispositivos elétricos KERS dispositivos baseados em volantes também estão sendo desenvolvidos. Um problema nesta aplicação é como lubrificar os rolamentos, particularmente se forem colocados no vácuo. A lubrificação em um vácuo em velocidades extremas, com cargas moderadas e a possibilidade de temperaturas elevadas dos componentes circundantes tornam o ambiente difícil. Entre em contato com a SKF Racing para obter orientações sobre este caso.
SKF logo