Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Projeto Siirt

Haydi Kizlar Okula! (Vamos para a escola, meninas!)
Das 66 meninas da região que frequentavam escolas em 2002 às 550 frequentadoras de hoje, a SKF tem o orgulho de ajudar mais de 70% dessas meninas a ter acesso à educação. Esse é um dos projetos que ganharam o Prêmio de Excelência da SKF em 2007.

Desde 2003, a SKF tem estado ativamente envolvida no apoio a uma campanha da UNICEF e do Ministério Nacional de Educação da Turquia (MONE) – o projeto Siirt. O projeto - Haydi Kizlar Okula! (Vamos para a Escola, Meninas!) é uma campanha criada para identificar e eliminar os obstáculos que impedem a educação para meninas, conseguindo igualdade entre os sexos na educação primária de meninas e meninos.

A taxa de analfabetismo é o indicador mais significativo de desigualdade entre os sexos na Turquia. Apesar da queda pronunciada da taxa de analfabetismo, um terço das mulheres turcas permanecem analfabetas e aproximadamente 1 milhão de meninas em idade escolar do país não possuem educação primária. 40% dessas meninas vivem nas províncias do leste e do sudeste do país.

A província de Siirt, situada na parte sudeste da Turquia, é uma das 53 províncias selecionadas para a campanha. As atividades realizadas pela SKF para eliminar os obstáculos:

  • foi estabelecido um sistema para monitorizar meninas não matriculadas e que não frequentam escolas;
  • monitoramento contínuo das estatísticas entre o número de meninos e meninas matriculados em escolas, bem como a taxa de escolaridade de meninas e meninos;
  • trabalho conjunto com os líderes religiosos tratando da importância da educação para as meninas;
  • conscientização das famílias sobre a importância da educação para as meninas;
  • bolsas de estudo para as meninas, com contribuição da SKF Turquia e dos funcionários, distribuidores, clientes e fornecedores da SKF;
  • e orientação para as meninas.

O sucesso da campanha em Siirt ficou evidente no percentual de matrículas de meninas, que pulou de 57 para 90%, enquanto a taxa para meninos foi de 99%.

No início desse projeto, somente 3 meninas estavam matriculadas em nível secundário nessa área. Agora, (2014) são mais de 110. Nove meninas deram continuidade aos seus estudos na Universidade. Isso se tornou uma continuação do escopo original do projeto e, para que isso seja possível, a SKF Turquia conta com o apoio de funcionários ativamente envolvidos e também de distribuidores que atuam como co-patrocinadores da atividade.


SKF logo