Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Realizações até o momento

Como em outros aspectos de nosso impacto ambiental, quando em ação para reduzi-lo, a SKF segue o princípio de “começar em nosso próprio quintal”. 


Muitos estudos sobre ciclo de vida mostram, no entanto, que temos importantes oportunidades para melhorar nosso trabalho ambiental, tanto acima como abaixo em nossa cadeia de valor. 


Definimos metas do Grupo para reduzir o consumo de energia e as emissões de CO 2 em quatro áreas principais:

  • Fornecedores
  • Operações próprias da SKF
  • Transporte de bens
  • Soluções para o cliente

Leia mais sobre o trabalho climático da SKF na publicação BeyondZero

Realizações 2002 - 2011

Desempenho em emissões de carbono 2002-2011

A posse direta e a gestão das instalações da SKF proporciona à empresa total responsabilidade e a capacidade direta de minimizar as emissões de carbono associadas ao consumo de energia direto. Portanto, em 2002, o grupo definiu sistemas de relatórios de energia e emissões de carbono para suas próprias instalações e estabeleceu metas claras para reduzir as emissões até 2007.

Já tendo atingido essas primeiras metas em 2005, em 2006 houve o lançamento de estratégias e metas mais amplas e agressivas, exigindo redução absoluta nas emissões de carbono resultantes do consumo direto de energia em instalações da SKF em 5% por ano, independentemente do desenvolvimento do volume.

Essa nova meta foi cumprida ano após ano por uma estratégia concentrada na redução de intensidade de energia nas fábricas e de intensidade de carbono da energia utilizada.


Os resultados desses esforços concertados em todas as instalações da SKF em termos de eficiência energética podem ser vistos no gráfico abaixo.

Os requisitos de energia anual total do Grupo foram reduzidos em mais de 10% no período entre 2002 e 2011, quando os negócios da SKF (vendas líquidas) cresceram aproximadamente 54%.




Mudança climática

SKF logo