Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Matéria-prima e componentes

Cerca de 85% do material adquirido pela SKF é aço, seja em matéria-prima ou componentes, e a qualidade do aço adquirido é essencial para a produção dos rolamentos de alta qualidade que são característica marcante da SKF. A produção de aço é um processo de alto consumo de energia e um dos principais setores que precisam ser abordados para se combater com sucesso a mudança climática.

À luz de custos crescentes de energia e da necessidade de reduzir as emissões de carbono para tratar a mudança climática, aperfeiçoamentos de eficiência energética são fundamentais, tanto para o meio ambiente quanto para o negócio. Como parte da estratégia climática da SKF, definimos uma meta desafiadora para promover um gerenciamento eficaz de energia por parte de nossos fornecedores com alto consumo de energia.

Meta

100% dos fornecedores da SKF com alto consumo de energia certificados de acordo com o padrão de gerenciamento de energia ISO 50001 até 2016.

Metas da mudança climática através da cadeia de valor

SKF logo