Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Operações próprias da SKF

As operações próprias da SKF, como a fabricação, a armazenagem, vendas, P&D, etc., geram emissões de carbono de duas maneiras:

Emissões diretas de processos de combustão em caldeiras para fornecer aquecimento de prédios, em fornalhas de tratamento térmico ou em veículos da empresa. (Escopo 1)

• Emissões indiretas oriundas da geração de energia elétrica e do aquecimento distrital necessários para operar as máquinas de produção da SKF, iluminar nossas fábricas e escritórios, carregar as baterias das empilhadeiras em nossos depósitos, criar um bom clima nos ambientes fechados de nossas instalações, fornecer energia a nossos computadores etc. (Escopo 2)

Meta

  • Reduzir o consumo de energia total anual do Grupo SKF em 5% abaixo do nível de 2006, até 2016.

  • Reduzir o consumo de energia por capacidade de produção em até 5% ano após ano durante o período (2012-2016).

Metas da mudança climática através da cadeia de valor

SKF logo