Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Política do Grupo SKF - Ambiente, saúde e segurança

Nós da SKF temos o compromisso de atingir padrões de nível mundial em termos de Meio ambiente, Saúde e Segurança (EHS). É responsabilidade de cada um de nós garantir que alcancemos esse objetivo, melhorando continuamente nosso desempenho. É nosso dever prevenir acidentes de trabalho e a poluição, promover a saúde e o bem-estar dos funcionários e reduzir o impacto ambiental do que fazemos, inclusive os relacionados ao uso de energia.

Devemos:

  1. dar prioridade máxima à saúde e à segurança de todos os funcionários, 
  2. considerar as leis e normas aplicáveis, além de outros compromissos dos quais a SKF é signatária, como requisitos mínimos,
  3. avaliar de maneira proativa os riscos à saúde e segurança e o impacto energético e ambiental, bem como definir, documentar e implementar de maneira sistemática os planos de aperfeiçoamento,
  4. proporcionar locais de trabalho e instalações convidativos e bem projetados, 
  5. utilizar práticas recomendadas de EHS no gerenciamento e na tecnologia para melhorar o desempenho em EHS, projetando e adquirindo equipamentos e serviços eficientes,
  6. desenvolver e oferecer produtos e serviços que agregam valor ao cliente em termos de desempenho aprimorado de EHS ao longo de todo o ciclo de vida útil, 
  7. exigir que fornecedores e subcontratantes adotem os princípios dessa política, 
  8. definir objetivos e metas e fornecer os recursos, as informações, o treinamento e a atenção do gerenciamento necessários para cumprir com essa política, 
  9. certificar-se de que o desempenho EHS e a conformidade com esta política sejam monitorados, documentados e comunicados de maneira clara e transparente para funcionários, autoridades e outras partes interessadas e
  10. certificar-se de que os impactos de EHS sejam analisados em todas as decisões de negócios.
Espera-se que todos os funcionários SKF adotem e ajam com base nessa Política do Grupo.
SKF logo