O PODER DA CONECTIVIDADE

Estamos usando nossos celulares e tablets para acessar a Internet e outros serviços de maneira jamais vista. O uso dos celulares representava apenas 5% do tráfego da internet em 2011, aumentou 10% um ano depois, e as previsões apontam que, até 2014, os dispositivos móveis responderão por mais de 50% do tráfego global da Internet.
A SKF está conectando o conhecimento entre seus funcionários, estudantes e clientes por meio de suas soluções de mobilidade para smartphones e tablets. O Espaço para conectividade SKF é uma equipe dedicada a promover as estratégias de mobilidade.

"A Fábrica de Aplicativos é semelhante a uma fábrica normal, mas na qual usamos a competência interna em termos de desenvolvedores, líderes de projeto e elaboradores de estratégias para dar conta das necessidades da organização e dos clientes muito mais rapidamente, com os aplicativos essenciais e as soluções móveis de que precisamos para ter sucesso."
Christoffer Malm, Responsável pelo Espaço para Conectividade

Outras histórias

Veja abaixo o poder do conhecimento da SKF em ação em outros setores e segmentos no mundo inteiro.