O PODER DA COLABORAÇÃO

Falhas catastróficas. Tempo de parada não programada. Essas são palavras que os gerentes de manutenção adorariam não ter que escutar nas fábricas em todo o mundo. Porque o resultado delas é menor produção, maiores custos e prazos perdidos de clientes. 

Na economia mundial de hoje, os fabricantes da indústria pesada e de processos não estão competindo apenas com as fábricas vizinhas; eles também estão competindo com fábricas do mundo todo. Isso significa que as principais máquinas devem estar em pleno funcionamento, o máximo de tempo possível.

Os serviços de gestão de ativos da SKF ajudam os clientes da indústria pesada a preverem quando essas máquinas poderão falhar e a planejar paradas e reparos no momento certo.

A SKF trabalha em estreita colaboração com a fábrica de produção de celulose kraft Zellstoff Celgar, na Província de Colúmbia Britânica, no Canadá, para aprimorar a eficiência nos ativos da fábrica. Em 2012, o tempo de parada não programada da equipe foi zero. Ouça a história deles.

Estrelando:
José Rabell, gerente de projetos de serviços de manutenção preditiva, SKF EUA
Ed Weare, gerente geral de serviços de gestão de ativos, SKF Canadá
Doug Martin, engenheiro de aplicação, SKF Canadá


Links relacionados:

Papel e Celulose

Boletim informativo do Microlog Inspector
(PDF, somente em inglês) 

Caso de referência Celgar
(PDF, somente em inglês)

Outras histórias

Veja abaixo o poder do conhecimento da SKF em ação em outros setores e segmentos no mundo inteiro.