Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Lubrificação e tribologia

Reduzir o atrito e o desgaste, prolongar a vida útil

A interação entre os lubrificantes e aço do rolamento é um fator essencial, e é essencial quando os rolamentos operam com lubrificação insuficiente.

A composição química e propriedades mecânicas da camada de reação formada pela interação entre o lubrificante e o aço do rolamento influenciam decisivamente o desempenho dos rolamentos. Portanto, compreender a composição e a mecânica das camadas de reação é muito importante para a SKF. Compreender, prever e controlar as condições de trabalho ajuda a reduzir o atrito e o desgaste, e a prolongar a vida útil.
SKF logo