Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Moldagem quase final

Redução do consumo de energia e de refugos

Componentes de moldagem
Moldagem quase final é um grupo de tecnologias de forja e pressão para anéis e elementos rolantes que busca formar um componente quase em sua forma final. Esse processo permite a redução de tolerâncias em todas as operações, proporcionando melhor desempenho nos canais de fabricação da SKF.

As tolerâncias reduzidas também têm um grande impacto sobre o meio ambiente – reduzir o tempo de ciclo de fabricação reduz o consumo de energia e processamento de lixo. Para conseguir o máximo de vantagens, a SKF também explora novas formas de fabricação de rolamentos e componentes. Isto pode envolver novas tecnologias não convencionais ou suas combinações, bem como combinações de materiais para tirar proveito das propriedades de cada material.

SKF logo