Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Princípios de seleção e aplicação da unidade de rolamento

Nesta seção e em suas subseções, o projetista poderá encontrar as informações básicas necessárias apresentadas na ordem em que costumam ser requeridas. Obviamente, é impossível incluir todas as informações necessárias para abordar cada aplicação concebível. Por isso, em alguns momentos, faz-se referência ao serviço de engenharia de aplicação SKF. Este serviço técnico pode realizar cálculos complexos, diagnosticar e resolver questões de desempenho de rolamentos, e ajudar no processo de seleção de rolamentos. A SKF também recomenda esse serviço para aqueles que desejam aprimorar o desempenho de sua aplicação.
As informações contidas nesta seção e em suas subseções são gerais e aplicam-se à maioria das unidades de rolamento de esferas. Informações específicas a um determinado tipo de unidade de rolamento são fornecidas na seção do produto relevante.
SKF logo