Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Velocidades

A velocidade em que um rolamento Y ou uma unidade de rolamento Y pode operar depende principalmente dos fatores a seguir:
Para rolamentos Y fixados no eixo com pinos roscados ou um colar excêntrico de fixação, a velocidade permitida do rolamento é determinada por seu ajuste no eixo. Quanto mais frouxo o ajuste, menor a velocidade (tabela 1).
Quando um rolamento Y é montado com fixação SKF ConCentra, em uma bucha de fixação ou com um ajuste interferente (rolamentos das séries 17262..-2RS1 e 17263..-2RS1), a velocidade permitida é muito maior do que se for usado outro método de fixação. Seu ajuste concêntrico também proporciona um baixo nível de vibração e operação silenciosa (→ Velocidade permitida).
Por causa dos requisitos de relubrificação em aplicações com velocidades relativamente altas, a SKF recomenda o uso de unidades de rolamento Y que podem ser relubrificadas (→ Lubrificação).

AVISO

Se as unidades de rolamento Y forem utilizadas em uma aplicação na qual há risco à saúde, à segurança ou ao meio ambiente, o serviço de engenharia de aplicação SKF deve ser contatado durante a fase de projeto.

Isso também é verdadeiro para aplicações com velocidades relativamente altas e nas quais as paradas de máquinas podem causar problemas significativos.

SKF logo