Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Carga dinâmica equivalente do rolamento

As informações em Cargas dinâmicas do rolamento podem ser usadas para calcular a carga do rolamento F. Quando a carga do rolamento atender aos requisitos de classificação de carga dinâmica básica C, ou seja, a carga for constante em magnitude e direção e atuar radialmente em um rolamento radial, ou axial e centralmente em um rolamento axial, então P = F, e a carga pode ser inserida diretamente nas equações de vida útil.
Em todos os outros casos, a carga dinâmica equivalente do rolamento deve ser calculada primeiro. A carga dinâmica equivalente do rolamento é definida como uma carga hipotética, com magnitude e direção constantes, que atua radialmente em rolamentos radiais e axial e centralmente em rolamentos axiais. Essa carga hipotética, quando aplicada, teria a mesma influência sobre a vida do rolamento que as cargas reais às quais o rolamento é submetido (fig. 1).
Geralmente rolamentos radiais são submetidos a cargas radiais e axiais que agem simultaneamente. Se a carga resultante for constante em magnitude e direção, a carga dinâmica equivalente do rolamento P poderá ser obtida com a equação geral

Equivalent dynamic bearing load
Realização do cálculo

onde
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
Fr=carga radial real no rolamento [kN]
Fa=carga axial real do rolamento [kN]
X=fator de carga radial para o rolamento
Y=fator de carga axial para o rolamento
Uma carga axial adicional influencia somente a carga dinâmica equivalente P para um rolamento radial de uma carreira se a relação Fa/Fr exceder um certo fator limitante e. Com rolamentos de duas carreiras, geralmente mesmo cargas axiais leves são significativas.
A mesma equação geral se aplica a rolamentos axiais autocompensadores de rolos, que podem acomodar tanto cargas axiais como cargas radiais. Outros rolamentos axiais, como rolamentos axiais de esferas e rolamentos de rolos de agulhas e cilíndricos, podem acomodar apenas cargas puramente axiais. Para esses rolamentos, desde que a carga aja centralmente, a equação pode ser simplificada para

P = Fa

As informações e os dados necessários para calcular a carga dinâmica equivalente do rolamento são fornecidos na seção do produto em questão.

Carga de flutuação do rolamento

Em muitos casos, a magnitude da carga flutua. A fórmula para calcular as cargas flutuantes pode ser encontrada em Cálculo da vida com condições operacionais variáveis.

Carga média em um intervalo de trabalho

Em cada intervalo de carregamento, as condições operacionais podem variar levemente com relação ao valor nominal. Supondo que as condições operacionais, como velocidade e direção da carga sejam relativamente constantes e a magnitude da carga varie constantemente entre um valor mínimo Fmin e um valor máximo Fmax (diagrama 1), a carga média pode ser obtida a partir de

Fm Mean load

Carga rotativa

Se, conforme ilustrado no diagrama 2, a carga sobre o rolamento consiste em uma carga F1, constante em magnitude e direção (por exemplo, o peso de um rotor) e em uma carga rotativa constante F2 (por exemplo, uma carga desbalanceada), a carga média pode ser obtida de

Fm = fm (F1 + F2)
Valores para o fator fm são fornecidos no diagrama 3.
SKF logo