Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Tampas de fechamento

Montagem

  1. Remova a tampa de fechamento de sua embalagem.
    As tampas de fechamento ECW têm um furo de drenagem opcional (fig. 1). Abra-o se necessário.
  2. Identifique o rebaixo do mancal para a tampa de fechamento e certifique-se de que ele esteja limpo e livre de resíduos.
  3. Segure a tampa de fechamento em um ângulo contra o mancal e insira a borda da tampa no rebaixo do mancal.
    Ao montar tampas de fechamento ECW (fig. 1) em mancais de compósito para SKF Food Line, certifique-se de que as duas abas mais amplas cubram os rasgos de montagem e de que as duas abas mais estreitas com saliência encaixem no rebaixo do mancal.
  4. Empurre a tampa de fechamento em direção ao mancal até que a borda encaixe no rebaixo do mancal. Quando necessário, ajude a borda da tampa a entrar na posição dobrando-a levemente conforme necessário.
  5. Certifique-se de que a tampa de fechamento está firme no lugar. Se necessário, remova-a e comece o processo novamente a partir do passo 3.

Desmontagem

  1. Insira uma chave de fenda ou uma ferramenta pontiaguda no espaço entre o mancal e a saliência de desmontagem localizada na lateral da tampa de fechamento.
  2. Destrave a tampa de fechamento alavancando-a até que a primeira parte da borda da tampa de fechamento saia do rebaixo do mancal. Segure a tampa de fechamento para garantir que ela não caia e conclua o processo de destravamento manualmente.

AVISO

Risco das peças rotativas. Para evitar lesões graves, não monte ou desmonte a tampa de fechamento a menos que o eixo tenha parado de girar e a máquina tiver sido travada ou o eixo tiver sido preso de maneira que não possa girar.
SKF logo