Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Especificações do rolamento

Dimensões máximas

Não padronizado

Tolerâncias

Para obter mais informações → Tolerâncias

Anel interno: Tolerâncias geométricas mais apertadas do que P4 (tabela 1)

Anel externo: Tolerâncias geométricas mais apertadas do que SP (tabela 2)


Altura transversal (tabela 3):

  • classificada em três grupos de altura
  • tolerâncias muito apertadas

A posição da espessura de parede máxima dos anéis é marcada com uma seta em um lado dos anéis interno e externo. Duas marcas adicionais podem ser encontradas nas faces laterais do anel externo (fig. 1):

  • o número de série do rolamento à esquerda da seta
  • o grupo de altura de seção à direita da seta

SKF logo